请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61158 大家好、
如果可能、我的客户希望使用10kHz PWM 频率进行调光。
我们理解我们建议的 CTRL 控制为20k~100kHz、但如果它们使用较低的频率进行 CTRL 控制、会产生什么副作用?
在我客户的评估中、当 CTRL 上升沿处于10kHz PWM 占空比20%的情况下时、似乎跳过了开关周期。
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果可能、我的客户希望使用10kHz PWM 频率进行调光。
我们理解我们建议的 CTRL 控制为20k~100kHz、但如果它们使用较低的频率进行 CTRL 控制、会产生什么副作用?
在我客户的评估中、当 CTRL 上升沿处于10kHz PWM 占空比20%的情况下时、似乎跳过了开关周期。
此致、
Takashi Onawa