This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:将 PWM 频率降低至20k~100kHz 的建议范围

Guru**** 2512575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949944/tps61158-lower-pwm-frequency-then-recommended-range-20k-100khz

器件型号:TPS61158

大家好、

如果可能、我的客户希望使用10kHz PWM 频率进行调光。  
我们理解我们建议的 CTRL 控制为20k~100kHz、但如果它们使用较低的频率进行 CTRL 控制、会产生什么副作用?

在我客户的评估中、当 CTRL 上升沿处于10kHz PWM 占空比20%的情况下时、似乎跳过了开关周期。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PWM 频率低于20kHz、则 RC 低通滤波器的电压不稳定、这意味着 EA 的基准电压具有大纹波。 则无法保证输出电流的精度。  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin San、

    感谢您对此做出及时响应。 我明白了。

    一个快速确认。

    在建议的 PWM 频率范围内使用时、在任何条件下都不会出现此问题、我是否正确? 或者 、它们是否需要考虑额外裕度、例如在20k~100kHz 推荐范围内使用40kHz PWM?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    是的、你是对的。 20kHz 就足够了。

    BR、

    Robin