请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62135 您好!
我的客户正在评估 EVM 上的 TPS62135。
开关波动的发生方式如下波形所示。
条件为 VIN=9V、VOUT=7V、FPWM 模式。
这种波动是由什么引起的?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.