This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:输出电压变化

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947934/tps54560b-q1-output-voltage-variations

器件型号:TPS54560B-Q1

大家好、

代表我们的客户发布此查询。 它们目前正在与 TPS54560B-Q1配合使用、并在转换器中遇到线路调节问题。 原理图设计主要是从 Webench 开始的、但略有改动。

他们计划在400kHz 时将 RT 电阻器更改为233k。 所需的输出电压为5V、唯一的方法是将输入电压设置为5.2V。 它们还使用十进制框将60.4k 电阻器的值为22k 时交换、得到5V 输出、但仍然存在+/- 0.2V 变化。

以下是按施加的输入列出的输出变化:
VIN=5.0 VOUT=4.4
VIN=5.2 VOUT=5.0
VIN=10 VOUT=6.5
VIN=15 VOUT=7.27
Vin=20 Vout=8.3
VIN=28 VOUT=8.8
VIN=30 VOUT=9.0

这是 TPS54560B-Q1的预期行为吗?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看起来转换器根本没有调节。

    请确保所有连接都正确。

    此外、请分享您的 PCB 布局。

    EN 输入的连接是什么?

    请提供 SW 节点的示波器截图。

    "焊盘"连接必须连接到 GND。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有更多问题、可以重新打开。

    谢谢