请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560B-Q1 大家好、
代表我们的客户发布此查询。 它们目前正在与 TPS54560B-Q1配合使用、并在转换器中遇到线路调节问题。 原理图设计主要是从 Webench 开始的、但略有改动。
他们计划在400kHz 时将 RT 电阻器更改为233k。 所需的输出电压为5V、唯一的方法是将输入电压设置为5.2V。 它们还使用十进制框将60.4k 电阻器的值为22k 时交换、得到5V 输出、但仍然存在+/- 0.2V 变化。
以下是按施加的输入列出的输出变化:
VIN=5.0 VOUT=4.4
VIN=5.2 VOUT=5.0
VIN=10 VOUT=6.5
VIN=15 VOUT=7.27
Vin=20 Vout=8.3
VIN=28 VOUT=8.8
VIN=30 VOUT=9.0
这是 TPS54560B-Q1的预期行为吗?
此致、