This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:建议使用降压/升压转换器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944219/tps55288-buck-boost-converter-recommended

器件型号:TPS55288

大家好、

是否有可满足以下要求的降压/升压转换器:

  1. 输入电压为4V 至12V
  2. 良好的动态输出特性,因为输入电压将从9V 下降到4V,
  3. 恒定输出电流约为4A。
  4. 所需的外设电感器高度小于1.2mm

TPS55288是否最符合这些要求? 或者还有其他产品适合这些产品吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    要求已更改。

    是否有可满足以下要求的降压/升压转换器:

    1. 输入电压为4V 至 约30V
    2. 良好的动态输出特性,因为输入电压将降至4V,
    3. 输出电压4.2V
    4. 恒定输出电流约为8A。
    5. 所需的外设电感器高度小于1.2mm

    还有其他产品适合这些产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen,

    感谢您发帖。

    8A 是大电流。 Vin=4V 时的最大输出电流是多少、它是否仍然是8A? 如果是、恐怕1.2mm 电感器不能满足此要求。 您需要使用至少2-3毫米高度的电感器。

    对于 TPS55288、输入和输出范围是可以接受的。