This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:变压器计算

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943248/ucc28704-calculation-of-the-transformer

器件型号:UCC28704

尊敬的团队。

请告诉我以下计算是否正确。

VIN=AC100V、VOUT=7V/5W

Dmax 约为40%乘 NPs=10=(Dmax) x 90Vd/(0.475x (7+0.5))表达式。
由于 Dmax 约为48%、根据数据表的计算公式、我认为频率不会达到78kHz 左右。

LP = 2 x 7 x 0.7/(0.85xIpsxIpsx78kHz)-> IP = 0.25A
因此、我的连接电阻小于2.8Ω Ω、因为电流检测电阻为0.72V/0.25A = 2.88Ω Ω。
当 Trance 的饱和电流变为0.4A、1.8Ω μ A 或更高时、它小于2.88Ω μ A。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

     

    感谢您关注 UCC28704反激式控制器。

     

    您的 NPS 公式已经有一个预先确定的匝数比、LP 公式意味着 LP = 2.36mH。  但是、没有关于您如何获得这些数字的信息。

     

    设计过程中有几个步骤未显示在您的过帐中。
    这就意味着您已经有了变压器设计、您可能会尝试使其在7V/5W 应用中正常工作。

     

    最好的设计方法是按照数据表中的设计过程进行显示。 UCC28704 Excel 设计计算器工具也实现了这一点:https://www.ti.com/lit/zip/sluc603

     

    如果您已经有一个要使用的变压器、那么使用此计算器、您可以调整输入以得出电感和匝数比以匹配现有的变压器。 然后确定实现该变压器设计所需的输入变量值(最小/最大电压、电流、频率)是否可接受。

    如果可以接受、您可以继续确定设计所需的其他组件值。  
    如果不可接受、则必须更改变压器的一个或多个参数。

     

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Ulrich。

    我输入了要用于电子表格的变压器的值。
    请检查此值吗?

    e2e.ti.com/.../Copy-of-sluc603b.xlsx

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

     

    为了使设计符合您在计算器工具中提供的变压器参数、我修改了电池的值:B13、D21和 C46。

     

    e2e.ti.com/.../Copy2-of-sluc603b.xlsx

    原因如下:

     

    1. 由于您需要 LPM = 2.30mH、因此我必须将最大全功率开关频率降至51kHz、从而使计算器建议 LPM = 2.30mH。

    2. 由于您的 NPS 要求= 10、因此我必须将最小 RMS 输入电压提高到94Vrms、以使计算器建议 NPS 比率= 10。 (不用担心,我们稍后将恢复到85Vrms。)

    3. 由于您需要 NAS = 1.6,因此我必须将“初始启动时的输出电压”增加到4.89V,以使计算器建议 NAS 比率= 1.6。

      对于项目1、IPK_sec 和 IPK_pri 已由输出电流和 Dmag 占空比预定义。 它们不能更改。 因此,从 P =½*LPM*IPK^2*FSW 等式中,FSW 必须降低以允许 LPM 增加。

      对于项目2、

      此计算器假设大容量纹波电压为峰值的40%、因此假设最小大容量谷值为最小输入峰值的60%。 对于85VAC 输入,最小谷值电压= 85V*1.414*0.6 = 72Vmin。 NPs=10的变压器在其低谷值电压下不工作;占空比不足。 因此、在满负载、85VAC 时、Vout 中会出现线路频率纹波。

      要使 NPs=10工作、需要较低的大容量纹波电压、最小谷值较高。 94Vrms 可提供该条件。 使用假定的0.6因子,94V*1.414*0.6 = 79.7Vmin。 为了允许85Vrms 输入、总大容量电容必须足够高、以便将最小满载纹波电压保持在>80Vmin。 对于5W 的输出功率、大于12.4uF 的 Cbulk 可以实现此目的。 由于您在电池 C79上为 Ca 和 CB 输入的电容各为10uF,因此您的电容总计已为20uF,这可以轻松地将最小纹波电压保持在高电平,并考虑到电容值的-20%容差。

      因此、尽管电池 B13中显示了94Vrms、但对于 Cbulk、20uF 电容将使您的设计能够在低至85Vrms 的电压下运行。

      对于项目3、

      在 NAS 匝数比为1.6的情况下、仅当 Vout 大于4.89V 时、VDD 上从次级侧到辅助侧的反射电压才会高于8V。 在启动期间、当0V < Vout < 4.89V 时、通过将 CVDD 电容中存储的电荷拉低、初级 VDD 必须保持在8V 以上。 如果 CVDD 太小、并且 VDD 在 Vout 达到4.89V 之前降至8V 以下、则控制器将关闭并尝试反复重新启动。

      您可能需要在此处进行折衷。 您指定了4个参数、但其中只有1个可以为真、而不是全部为4个。

    1. 导通时的 Vout = 2V (电池 C46)

    2. CVDD = 0.33uF (电芯 C100)

    3. 启动时间< 0.9s (电池 C96)

    4. 空载输入功率< 30mW (电池 D17)

      这些都与项目3有关。
      如果输出上必须有低至2V 的恒定电流(CC)运行、则不能有 NAS = 1.6。 必须重新设计变压器。  如果您可以在 CC 运行期间允许电源在 Vout 降至4.9V 以下时关闭、则可以使用此变压器。

      为了使控制器启动、CVDD 可能必须大于0.33uF。 当 VDD 从21V 降至8V 时、CVDD 必须保持控制器。 在此期间、Vout 以最大 CC 速率充电、但 Cout 指定为940uF (电池 C115)。 假设未施加输出负载、则需要提供大量电荷才能获得大于4.9V 的输出电压。 如果在启动期间施加负载、启动时间甚至会更长。 因此、CVDD 必须足够大、以便在输出电压大于4.9V 之前执行 VDD。 这可能意味着多个 uF、而不是仅0.33uF。

      但是、您选择的涓流充电电阻 Rt = 15.3Meg (电池 C92)基于实现低待机功耗(大概为230VAC)、CVDD = 0.33uF 基于0.9s 启动时间。 如果 CVDD 必须是多个 UF、则您将无法在<1s 内实现启动。 如果将 Rt 降低至0.9s、则无法实现小于30mW 的待机功耗。

      如果您真的不需要这么大的电容、则可以减少 Cout;这将有助于保持 CVDD 更低。

      但最简单的折衷是允许更长的启动时间、从而保持 Pstby < 30mW。 如果启动时间比 Pstby 更重要、您可以减少 Rt。

      这就是我为您的设计看到它的方式。

      此致、
      Ulrich

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ulrich。

    频率变慢了、但我认为电感水平没有任何问题。
    2、对于绕组比、低输入电压侧存在问题、但我认为10:1时没有任何问题、因为它似乎可以通过输入电容进行调节。
    3.当额定输出电压为11V 时,我认为应该降低输出电容的容量,尽可能缩短启动时间。
      当我担心输出的纹波电压时、我认为在输出侧放置一个小型电感器会很好。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、PAN-M、

    听起来就像您了解问题一样。

    我将关闭此主题。

    此致、

    Ulrich