This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867Q1EVM:SW = 2.1MHz 时的最低输入电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942893/lp8867q1evm-lowest-vin-when-sw-2-1mhz

器件型号:LP8867Q1EVM

团队、

我尝试在2.1MHz Fsw 中使用 LP8867Q1EVM。 但当输入电压为7V、(输出电压=24V、输出电流=0.4A)时、IC 将关断。 这有道理吗? 我们如何解决此问题?

我们认为效率很差、因此导致 Iin 较大、无法检测电流限制。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    实际上、我们已经测试了 Vin=6V 时8LED 的效率。 输出电流可达到0.47A。 效率约为75%@ Vin=6V、8LED、Iout=0.4A。 我建议使用电流探头检查电感器电流以确定您的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请随时更新您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我已应用 EVM 板、但它尚未到达。

    我将在测试 EVM 时告知您是否有任何疑问。

    罗伊