请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8867Q1EVM 团队、
我尝试在2.1MHz Fsw 中使用 LP8867Q1EVM。 但当输入电压为7V、(输出电压=24V、输出电流=0.4A)时、IC 将关断。 这有道理吗? 我们如何解决此问题?
我们认为效率很差、因此导致 Iin 较大、无法检测电流限制。
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我尝试在2.1MHz Fsw 中使用 LP8867Q1EVM。 但当输入电压为7V、(输出电压=24V、输出电流=0.4A)时、IC 将关断。 这有道理吗? 我们如何解决此问题?
我们认为效率很差、因此导致 Iin 较大、无法检测电流限制。
罗伊