This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:UCC27710的高侧驱动器和低侧驱动器可以同时导通

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944076/ucc27710-the-high-side-driver-and-low-side-driver-of-ucc27710-could-conduct-at-the-same-time

器件型号:UCC27710

大家好、

客户发现 UCC27710的高侧驱动器和低侧驱动器可能同时导通的问题、导致故障分类。 发生此故障时、可重现、它会在大约100个周期内加电和断电。

UCC27710应具有内部锁闭功能以阻止这种情况发生。 您是否知道高侧驱动和低侧驱动可能同时导通的情况?

波形如下所示(红色波形为 HO、黄色波形为 LO):

X 射线显示 HO 故障:

此致、

循环客户罗先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨和罗先生、您好、

    感谢您的联系。

    为了准确地评论问题的可能根本原因、如果有、您可以分享应用原理图吗? 如果原理图是专有信息、您也可以通过电子邮件共享、我们可以在其中进行跟进。

    在您分享的上图中、蓝色波形是什么、电压刻度是多少?  

    同时、我可以确认具有内置互锁功能的 UCC27710在输入重叠时应禁用两个输出、因此、除了驱动器周围的原理图之外、 我想确认以下信号以及具体发生这种情况的条件、以及该问题与驾驶员行为或动力总成效果有关:

    捕捉:Ho-HS 差分探头、HS 接地、HI 接地、LI 接地。 第二组设置:HO 接地、HB 接地、HS 接地和 HI 接地。

    我要求这些波形为我提供有关驱动器 IC 从输入侧看到什么的线索(输入信号死区时间等) 并且驱动器 IC 周围的信号处于建议的工作值范围内、但由于开关节点的动力总成行为可能未按预期摆动至 GND。

    X 射线上显示的故障可能表示应用自举电路周围出现问题(对于负载、HB-HS 超出绝对最大值等)。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    我关闭该帖子、我们可以离线讨论。

    非常感谢。