您好!
我们使用 LM27762为 PCB 上与 PLL 一起放置的一些运算放大器生成负电源。 PLL 的输出显示由 LM27762 (开关频率)引起的非常强的杂散音调、该开关频率位于 PLL 的环路带宽内、即41kHz。 总输出负载电流为~ 70mA。
在与 TI 支持团队进行初步讨论后、尝试了以下解决方案:
减小飞跨电容值。 -->我们将该值减小到最小允许值,即470nF。 它将杂散音调的频率从41kHz 更改为50kHz、该频率仍在环路带宽内。 因此、这种方法不能帮助解决问题。
2. LM27762针对较小负载切换(从 PWM 模式)至 PFM 模式、即要恢复 PWM 模式、应增加负载。 -->我们通过添加与实际负载并联的额外电阻器来增加负载,从而增加 LM27762的输出电流,并且确实将杂散音调移到了环路带宽之外。 但是、这种解决方案的缺点是功耗增加。 请查看随附的图像、了解问题以及最近使用附加负载进行的实验的测量结果。
是否有任何其他解决方案可以抑制杂散音调或以70mA 的电流将其推向环路带宽之外。 LM27762的开关频率还需要在低电流水平下设置为高电平、即我们必须以某种方式避免 PFM 模式。
正在等待建议。
此致、
Abdul Rehman Javed
无附加负载且显示高水平杂散音调的测量结果
连接了附加负载的 LM27762
4、附加负载下的测量结果