This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:在低输出电流水平下、它会在 PLL 的环路带宽内生成强杂散音调

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947755/lm27762-at-low-levels-of-output-current-it-is-generating-strong-spurious-tones-within-the-loop-bandwidth-of-the-pll

器件型号:LM27762

您好!  

我们使用 LM27762为 PCB 上与 PLL 一起放置的一些运算放大器生成负电源。 PLL 的输出显示由 LM27762 (开关频率)引起的非常强的杂散音调、该开关频率位于 PLL 的环路带宽内、即41kHz。 总输出负载电流为~ 70mA。  

在与 TI 支持团队进行初步讨论后、尝试了以下解决方案:  

减小飞跨电容值。 -->我们将该值减小到最小允许值,即470nF。 它将杂散音调的频率从41kHz 更改为50kHz、该频率仍在环路带宽内。 因此、这种方法不能帮助解决问题。  

2. LM27762针对较小负载切换(从 PWM 模式)至 PFM 模式、即要恢复 PWM 模式、应增加负载。 -->我们通过添加与实际负载并联的额外电阻器来增加负载,从而增加 LM27762的输出电流,并且确实将杂散音调移到了环路带宽之外。 但是、这种解决方案的缺点是功耗增加。 请查看随附的图像、了解问题以及最近使用附加负载进行的实验的测量结果。  

是否有任何其他解决方案可以抑制杂散音调或以70mA 的电流将其推向环路带宽之外。 LM27762的开关频率还需要在低电流水平下设置为高电平、即我们必须以某种方式避免 PFM 模式。  

正在等待建议。  

此致、  

Abdul Rehman Javed

没有额外负载的 LM27762  

无附加负载且显示高水平杂散音调的测量结果

连接了附加负载的 LM27762

4、附加负载下的测量结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javed、

    我将研究您的请求、并在明天之前向您提供反馈。 同时、请分享最新的原理图和布局、以确保存在任何可能的问题。

    我希望您对此感到满意。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是您需要的文件。  

    此致、  

    Abdul Rehman Javed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javed、

    感谢您提供所有详细信息。 我找不到原理图和布局方面的问题。

    您能否为 LM27762共享具有负载和空载的输入电压、+/-输出 电压、CFLY 和 CCP?  您能否确认输入和输出是否稳定、并检查纹波。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    我们了解到、在80mA 负载下、LM27762进入 PFM 模式、因此我们得到41kHz 的杂散音调。 我们在不同负载下进行了实验、发现在额外的12.5mA 负载下、开关频率会增加到足够高的值、该值超出 PLL 环路带宽。 这不是一个最佳解决方案,而是我们现在可以使用的解决方案。 然而、使用一个大电感器将 LM27762的接地连接和全局模拟接地分开非常重要、以确保 PLL 输出端的良好相位噪声。 我们对目前的情况很满意、但如果您有任何改进建议、您可以告诉我。  

    此致、  

    Abdul Rehman Javed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javed、

    感谢您的确认!

    此时、它听起来不错。 如果您需要进一步的帮助、请在将来与我们联系!

    此致、

    Febin