Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62869
主题中讨论的其他器件: TPS62869
大家好、
我收到了客户关于 TPS62868/9的问题。
1.您能告诉我 TPS62868和 TPS62869之间的区别吗? 这只是电流限制的差异吗?
2. d/s 中的7.3建议运行条件部分描述了以下注释(2)和(3)。 即使使用 TPS62869、当在4A 输出电流下持续运行且结温高于105°C 时、寿命是否会缩短? 此外、您能否告诉我以下情况下寿命缩短的原因?(2)和(3)
注(2) TPS62868:在4A 输出电流下持续运行且结温高于105°C 时,使用寿命会缩短
注(3) TPS62869:在输出电流为6A 且结温高于85°C 时,使用寿命会缩短
3.客户要求提供信息,以便确定该器件中可以持续流动的电流大小。 因此、为了估算结温、我想向客户提供客户情况下的 PD (功率耗散)。 只要结温<105摄氏度且输出电流<4A、就不会缩短使用寿命。 您能否在以下条件下计算 PD? 通常、我会使用 Webench、但它似乎还不适用于此器件。
这是条件。
VIN=3.3V
VOUT=0.9V
Iout=3.5A (平均)
此致、
山口