This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:输出电流

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62869
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947863/tps62868-output-current

器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件: TPS62869

大家好、

我收到了客户关于 TPS62868/9的问题。

1.您能告诉我 TPS62868和 TPS62869之间的区别吗? 这只是电流限制的差异吗?

2. d/s 中的7.3建议运行条件部分描述了以下注释(2)和(3)。  即使使用 TPS62869、当在4A 输出电流下持续运行且结温高于105°C 时、寿命是否会缩短?  此外、您能否告诉我以下情况下寿命缩短的原因?(2)和(3)

注(2) TPS62868:在4A 输出电流下持续运行且结温高于105°C 时,使用寿命会缩短

注(3) TPS62869:在输出电流为6A 且结温高于85°C 时,使用寿命会缩短

3.客户要求提供信息,以便确定该器件中可以持续流动的电流大小。 因此、为了估算结温、我想向客户提供客户情况下的 PD (功率耗散)。 只要结温<105摄氏度且输出电流<4A、就不会缩短使用寿命。 您能否在以下条件下计算 PD?  通常、我会使用 Webench、但它似乎还不适用于此器件。

这是条件。  

VIN=3.3V

VOUT=0.9V

Iout=3.5A (平均)  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    TPS62868 (4A)和 TPS62869 (6A)之间的唯一区别是电流限制。

     

    2.  在条件(2)和(3)下寿命缩短的原因基于我们在开发过程中运行的电迁移和设计仿真。

    webench 模型现已上线、可从此处获取:  

     请告诉我、如果您能看到它、我需要了解为什么 Webench 不在产品网页上。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San、您好!

    感谢您的回答。  

    对于问题2、条件(2)是否也适用于 TPS62869 (6A)?

    对于问题3、感谢您附加 webench 文件、但我无法打开它、并显示以下消息。 您是否有其他方法来共享 webench 链接?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San、

    我再次附加了 webench 错误消息、以防万一。  

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

     

    "对于问题#2、条件(2)是否也适用于 TPS62869(6A)?"

    是的、这适用于两者。

    "对于问题3、感谢您附加 webench 文件、但我无法打开该文件、并显示以下消息。 您是否有其他方法来共享 webench 链接?"

    您是否在 webench 或 TPS628681A 中寻找 TPS62868? 如果您选择 TPS628681、TPS62868会显示错误消息、但不会显示错误消息。

    这也需要纠正。 很抱歉。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    因为此主题是通过电子邮件讨论的。

    由于不活动、我将关闭这里的线程。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian