This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTFBKEVM:负初级输出电压设置上的 Flybuck 设计存在问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940400/lm5160dntfbkevm-problem-for-flybuck-design-on-negative-primary-vout-setting

器件型号:LM5160DNTFBKEVM
主题中讨论的其他器件:LM5160

我尝试在限制使用 LM5160和1:1.3变压器的情况下设计低于规格的 Flybuck DC/DC。

⇒Vin:24V、Vout_ISO:18V/200mA、Vout_pri:-14V

Vout_pri 设置负电压的原因是保持占空比小于50%。 (当 Vout_pri 设置为正14V 时、该值超过50%、不建议这么做)

但 VOUT_ISO 为输出 Vin×1.3、不会变为18V。  

负 Vout_pri 设置能否实现隔离式输出解决方案?

如果是、请告诉我任何参考设计或成为 Vin×1.3的可能性。

我的解决方案基于 LM51600DNTFBKEVM、其初级侧更改了 Vout⇒GND 和 GND⇒-Vout_pri。

和、将默认变压器重新安装到1:1.3变压器、并更改了任何外部组件(针对-14Vout_pri 的500kHz 设置和反馈电阻)

※参考资料如下

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi:

    您的配置是正确的、输出电压与次级负载之间的第二个电压是多少?

    对于 Flybuck 转换器、空载电压将高于设定点、尤其是在更高的 Fsw 下。 由于变压器的引线电感、满载设定点将低于设定点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢您的快速回复、

    当 Vout_ISO 变为 Vin×1.3时、负载为0A。

    满负载(200mA)大约为28V、但仍然远离 Vout_ISO:18V。

    请告诉我关于到达18V 的两点;

    ・较高的 Fsw 是否有效达到 Vout_ISO 的设定点、对吗?  

    ・对于 Flybuck 解决方案、隔离式输出电压是否在一定程度上波动?  

    如果有任何抑制波动的想法、请告诉我。

    (初级侧增加负载电流是否有效地影响 Vout_ISO 波动?)  

    顺便说一下、请求规格为18V±10%。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi:

    您能不能~变压器名称、您可能会连接错误的变压器名称、该变压器将 Vin 传递到输出、从而使 Vo Δ L=1.3XVin-Vd。

    1较高的 Fsw 将导致负载调节不良、并且需要比较低 Fsw 更大的虚拟负载

    2.我认为电压波动意味着电压纹波、 可以通过放置更大的电容器来降低电压纹波、也可以在输出端添加一个小型 LC 滤波器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢您的建议、我将在明天进行调整。

    变压器名称是 Wurth:750313638。

    上述变压器重新安装在 LM51600DNTFBKEVM 的默认变压器上。

    使用750313638的原因是尝试打造更低成本和更小尺寸的解决方案。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi:

    初级和次级之间是否需要5000V 隔离电压以及340uH 电感电压?

    当您选择变压器时、请使漏电感尽可能小。 使用适当的变压器电感和隔离电压可以减小漏电感。

    小电感可改善次级负载调节。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    是的、我们的客户需要5000V 隔离。

    我确认变压器的漏电感要制造、请稍等片刻。

    我调节了任何点、在第一个 Vout_pri 和 Vout_sec 输出时。  

    但 Vout_pri 是电压下降时间。 (Vout_sec 是使用 Vout_pri 进行跌落跟踪)

    下面附上了长时间波形(10秒/单位)、请告诉我任何原因并采取措施防止输出电压下降。

    ※CH1 (黄色):Vout_pri (显示在探针连接的反极性上)、CH2 (绿色):Vout_sec、CH3 (蓝色):Vsw_pri、CH4:ISW_pri

    【其他信息】

    ・Vout_pri 为空载条件

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    次级负载条件是什么? 通道4是否为5A/div?  请检查 ISW_pri 是否为 OCP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    我回答您的问题:  

    次级负载为空载、但50mA~200mA 负载也会降低电压。

    是的、通道4为5A/div、峰值电流变得过大。

    ISW_pri 触发 OCP。

    这些问题是否因变压器规格而产生较大影响?  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户可以使用小型电感互感器来查看问题是否可以解决、以验证问题是否是变压器问题

     从 Vo_pri 和 VSEC_pri 波形来看,它看起来匹配 Vo_sec=Vo_pri*1.3, 但附加的波形无法清楚地看到每个周期。  

    您需要使用泄漏电感较低的优质二次侧二极管。  

    谢谢