This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:发现输入为低电平时输出振荡

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949211/lm25011-found-oscillation-at-output-when-input-is-low

器件型号:LM25011

您好!

我随附的原理图是连接到 LM25011、以便为超级电容器充电。

输入电压:9 - 36V

标称电压:12V

充电电流:~1A

输出电压:9.4V

在额定输入为12V 的情况下、电路必须为超级电容器充电。

但是、在输入9 - 10V 时、超级电容器仍会在早期阶段充电。 但是、我发现当超级电容器充满电且负载电流较低时、VOUT 将振荡。

此时的最小关断时间短于90ns。 据我了解、自举电容器可能没有足够的时间进行充电。 这可能会以某种方式导致振荡。

是否可以避免振荡? 当输入电压为低电平时、我可以接受较低的输出电压。

我尝试在 VOUT 添加一些负载电流、以便可以固定振荡。 但负载电流必须大于100mA、它太大...

此致、

Alex Poon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当输入电压接近输出电压时、输出纹波变得非常小、您使用了简单的选项 A 来进行纹波注入、该选项在低压降条件下可能保持稳定、请将电路修改为选项 C 以查看是否有任何改进。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我尝试将我的电路修改为下面的选项 A、B 和 C、但我看不到改进。

    选项 C (CAC = 100nF、Cr = 1nF、Rr = 10k)、

    选项 B (CFF=100N、R1=0.5)、  

    选项 A (R=0.5 Ω、1 Ω、2.2 Ω)。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    LM25011 FB 引脚在输入电压接近 甚至低于输出电压时无法看到足够的纹波信息。  

    您可能需要增加 Vin 标称值或限制 Vin > 11V 的最小值。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请注意、感谢您的帮助。

    此致、

    Alex