您好!
我随附的原理图是连接到 LM25011、以便为超级电容器充电。
输入电压:9 - 36V
标称电压:12V
充电电流:~1A
输出电压:9.4V
在额定输入为12V 的情况下、电路必须为超级电容器充电。
但是、在输入9 - 10V 时、超级电容器仍会在早期阶段充电。 但是、我发现当超级电容器充满电且负载电流较低时、VOUT 将振荡。
此时的最小关断时间短于90ns。 据我了解、自举电容器可能没有足够的时间进行充电。 这可能会以某种方式导致振荡。
是否可以避免振荡? 当输入电压为低电平时、我可以接受较低的输出电压。
我尝试在 VOUT 添加一些负载电流、以便可以固定振荡。 但负载电流必须大于100mA、它太大...
此致、
Alex Poon