请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63031 主题中讨论的其他器件: TPS61031
你(们)好
我正在使用 TPS63031进行测试
电路如下所示
它是一个由3V 纽扣电池供电并输出3.3V 电压的电路
在不施加任何负载的情况下测量电流消耗时、测量值约为3.5mA。
在 TPS63031的数据表中、器件静态电流小于50uA
它不同于我测量的值。
我的电路有什么问题
您能告诉我如何将静态电流降低到50uA 吗
请帮帮我。