This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:开关频率不符合预期

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS61194EVM, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943530/tps61194-switching-frequency-is-not-as-expected

器件型号:TPS61194
主题中讨论的其他器件: 、TPS92200

尊敬的所有人

我目前正在开发一个电路、其中使用具有4个 LED 灯串的 LCD 作为背光。

uIN = 16 - 36V
灯串电压= 10V
灯串电流= 55mA

根据这些信息、我选择了 SEPIC 模式下的组件 TPS61194。
在评估板 TPS61194EVM 的帮助下、我实现了相应的设置。


如预期的那样、稳定电流为55mA、并且串电压为10V。 两个输出值似乎都正常(蓝色和绿色曲线)。


根据数据表中的等式2、开关频率的计算方法为:
Fsw = 67600/(Rfset + 6.4)
对于 Rfset = 27k Ω、Fsw = 2MHz

为什么信号 SW 处的测量频率(黄色曲线)在2MHz 处不符合预期的 FSW 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能再上传损坏的波形。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    当然、以下是波形:

    上图显示频率设置为 Rfset = 27kOhm 时的波形

    曲线1:SW 信号(IC11、引脚18)
    曲线2:升压电压
    曲线4:OUT4通道的串电流

    正如您在黄色曲线上看到的、Fsw 大约为1/7us = 142kHz。

    下面的波形为 Rfset = 160kOhm:

    没有稳定的开关频率。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件是一款升压器件、但对于您的应用、Vout>Vin、因此器件以脉冲跳跃模式运行、这意味着开关频率更低。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    只需确保:在我的应用中、Vin 为24V (电池)、LED 灯串电压为10V、因此 Vout < Vin

    您能否确认此波形是否合理?

    是否有必要作出改进?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来不错。 BTW、您能否分享您的电路原理图? 为什么不考虑降压 LED 驱动器?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是最终应用:

    因为我找不到合适的降压转换器。

    如果您可以推荐组件、我会对其开放!

    谢谢 Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再试一次:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 TPS92200以了解高效和更少的外部组件、您可以将电流感应电阻器设置为100mV/220mA。  

    BR、

    Robin