Other Parts Discussed in Thread: TPS61194, TPS61194EVM, TPS92200
主题中讨论的其他器件: 、TPS92200
尊敬的所有人
我目前正在开发一个电路、其中使用具有4个 LED 灯串的 LCD 作为背光。
uIN = 16 - 36V
灯串电压= 10V
灯串电流= 55mA
根据这些信息、我选择了 SEPIC 模式下的组件 TPS61194。
在评估板 TPS61194EVM 的帮助下、我实现了相应的设置。
如预期的那样、稳定电流为55mA、并且串电压为10V。 两个输出值似乎都正常(蓝色和绿色曲线)。
根据数据表中的等式2、开关频率的计算方法为:
Fsw = 67600/(Rfset + 6.4)
对于 Rfset = 27k Ω、Fsw = 2MHz
为什么信号 SW 处的测量频率(黄色曲线)在2MHz 处不符合预期的 FSW 频率?