请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 主题中讨论的其他器件:LM5170、 LM5176
您好、先生、
我是否可以向您学习 LM5170是否可用于以下应用?
在正常情况下、从输入到输出是升压拓扑和 CV 控制。
2.如果输出高于输入、则更改为降压拓扑和 CC 控制。
我们是否有基准电路可以实现此功能?
谢谢你。
陈爱德华
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我是否可以向您学习 LM5170是否可用于以下应用?
在正常情况下、从输入到输出是升压拓扑和 CV 控制。
2.如果输出高于输入、则更改为降压拓扑和 CC 控制。
我们是否有基准电路可以实现此功能?
谢谢你。
陈爱德华
您好、用户:
根据您的描述、您需要的是降压/升压电路。 要使用 LM5170、请参阅 http://www.ti.com/tool/PMP15035、使用两级实现降压/升压功能。 您可以控制输出级的 CC 和 CV。 通过控制 ISETA、您可以实现 CC。
您还可以考虑使用 LM5176四开关降压/升压转换器、CC 通过 ISNS (+)和 ISNS (-)实现。
谢谢、
Yohao Xi、应用工程学