This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:查询降压(CC)和升压(CV)控制电路

Guru**** 2585805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899908/lm5170evm-bidir-inquire-buck-cc-and-boost-cv-control-circuit

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5176

您好、先生、

我是否可以向您学习 LM5170是否可用于以下应用?

在正常情况下、从输入到输出是升压拓扑和 CV 控制。

2.如果输出高于输入、则更改为降压拓扑和 CC 控制。

我们是否有基准电路可以实现此功能?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    根据您的描述、您需要的是降压/升压电路。 要使用 LM5170、请参阅 http://www.ti.com/tool/PMP15035、使用两级实现降压/升压功能。 您可以控制输出级的 CC 和 CV。  通过控制 ISETA、您可以实现 CC。

    您还可以考虑使用 LM5176四开关降压/升压转换器、CC 通过 ISNS (+)和 ISNS (-)实现。

    谢谢、

    Yohao Xi、应用工程学