请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 我想将 Lm5122与升压转换器搭配使用。 我有3V 的电压输入和50安培的输入电流。 我的输出电压为24V (电池)、输出电流为6.25。
我想使用 LM5122制作多个直流/直流转换器。 如何将它们连接在一起。 对于此规范是否有任何建议或提示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.