This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:Lm5122

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899699/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122

我想将 Lm5122与升压转换器搭配使用。 我有3V 的电压输入和50安培的输入电流。 我的输出电压为24V (电池)、输出电流为6.25。

我想使用 LM5122制作多个直流/直流转换器。 如何将它们连接在一起。 对于此规范是否有任何建议或提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heda、

    LM5122支持交错和多相配置。 您可以在 LM5122数据表第8.1.3节中看到这一点、其中包含图31、32和33。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我将查找您的提示。