This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:将 LM5155EVM-SEPIC 设计的电流能力提高到5A

Guru**** 2305870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155EVM-SEPIC, LM5155, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894136/lm5155-increasing-the-current-capability-of-lm5155evm-sepic-design-to-5a

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: 、LM5176

你(们)好

我 已将 R9 (Rfbt)更改为18.7kOhm、将 LM5155EVM-SEPIC 评估模块修改为5V 输出电压、该评估模块在输入电压介于3.6V 和36V 之间且输出电流高达2A 时工作正常。

但在我的应用中、我们需要5A 输出电流、因此我的问题是、为了实现以下规格、我还需要对原理图进行哪些其他更改:

输入电压:3.6至36V

输出电压:5V

输出电流:0至5A  

输入电流:0至5A、由于输入电流也限制为5A、因此最大输出电流不会一直为5A、一直到3.6V、

环境温度:电路板将安装在没有气流的箱内、箱内的温度估计约为83C、向下为 DO -40C。

建筑高度应尽可能保持在4mm 以下、绝对最大建筑高度为8mm。

如果您可以帮助进行所需的更改并添加可能的组件、这将会大有帮助。

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5155-Test-and-Calculations-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    感谢您与我们联系并在设计中考虑使用 LM5155。

    只需澄清一下、您希望 LM5155以2.2MHz 或其他频率进行开关吗?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret

    我没有首选的开关频率、但我希望面积小、建筑高度低于4mm 或8mm、而无法达到4mm、并且希望实现高效率。

    最好的平地机

    Klaus Moelholm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我忘记了、我还更喜欢将开关频率保持在耳戴式频率范围之上。

    此致

    Klaus Moelholm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我建议查看此 应用手册、因为它将帮助您计算 SEPIC 转换器的动力总成组件。 根据尺寸和效率要求、我想将开关频率设置在300kHz 至500kHz 范围内。 该频率范围应能在效率和尺寸之间实现良好的折衷。

    完成计算并选择磁性后、我可以帮助优化设计。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    我开始计算应用中所述的组件、但在选择耦合电感器时、我无法找到足够低、同时损耗也足够低的合适器件。 我使用 Mouser 查找组件、但没有成功。 De2e.ti.com/.../LM5155-Test-and-Calculations-_2800_2_2900_.xlsxo您还想在哪里找到更好的耦合电感器?  

    复活节后我会再试一次。

    复活节快乐

    Klaus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    我必须寻找一些与应用相匹配的耦合电感器。 应该有一个要求的组件

    还有一些其他选项

    使用两个分立式电感器。 对效率会产生轻微的负面影响、但这是一个选项。

    2.如果找不到正确的磁性元件、LM5176可能是第二个可行的选择。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我更喜欢 LM5176解决方案、因为它看起来会具有更高的效率。 我还需要一个偏置发生器、以便能够在3.6V 电压下运行、但这是可以的。 我已经了解了 LT8705和 LTC3114的类似解决方案。 我尝试在 WEBENCH 电源设计器中构建和仿真 LM5176设计、但遇到了以下问题:

    看起来不可能使用外部偏置电源进行设计、因此我只能进行低至4.2V 的设计。

    当我尝试对该设计进行仿真时、即使相位裕度看起来正常、它看起来也是不稳定的。 我不知道是仿真器出现故障、还是实际上是 bad.e2e.ti.com/.../WBDesign46_5F00_Input-Transient_2D00_7.pdf 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    要获得组件值、建议查看以下基于 Excel 的计算器。

    http://www.ti.com/lit/zip/snvc208

    对于您的应用、器件需要在输入电压为3.6V 时启动、还是仅需要在输入电压瞬态期间在低至3.6V 的电压下运行? 这将确定 LM5176未来的最佳偏置解决方案。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试用了 Excel 计算器、看起来它能够生成稳定的设计。 请参阅随附的工作表。 它具有与不能使用外部偏置相同的限制、但它允许"仿真"降至3V 以下、因此看起来可用。

    该器件需要从3.6V 启动。 此设计需要在3.6V 电压范围内完全运行、但输入电流限制为5A。

    e2e.ti.com/.../Humming-Fish.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    快速入门计算器看起来不错。

    如果没有外部偏置电源、LM5176无法在3.6V 时启动。 您能否确认是否可以在此解决方案中使用外部电源?

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    在该解决方案中可以使用外部电源。 我想的是 LTC3114,但你可能还有另外一个建议:-)

    此致

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    当然! 请查看 TPS55160。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    我对 TPS55160不太感兴趣、因为它的最大工作输入电压仅为36V、绝对最大输入电压仅为40V。 我的输入保护 TVS 必须具有36V 的 VR、但这意味着它的 VBR 高于40V。

    此致 Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    感谢您的讲解。 为了在其他偏置电源上获得更多输入、我建议创建一个新帖子、其中包括偏置电源的规格。 这将会让正确的工程师为您提供最佳解决方案。

    我将关闭该线程。 如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett