主题中讨论的其他器件: 、LM5176
你(们)好
我 已将 R9 (Rfbt)更改为18.7kOhm、将 LM5155EVM-SEPIC 评估模块修改为5V 输出电压、该评估模块在输入电压介于3.6V 和36V 之间且输出电流高达2A 时工作正常。
但在我的应用中、我们需要5A 输出电流、因此我的问题是、为了实现以下规格、我还需要对原理图进行哪些其他更改:
输入电压:3.6至36V
输出电压:5V
输出电流:0至5A
输入电流:0至5A、由于输入电流也限制为5A、因此最大输出电流不会一直为5A、一直到3.6V、
环境温度:电路板将安装在没有气流的箱内、箱内的温度估计约为83C、向下为 DO -40C。
建筑高度应尽可能保持在4mm 以下、绝对最大建筑高度为8mm。
如果您可以帮助进行所需的更改并添加可能的组件、这将会大有帮助。
此致
Klaus