This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:具有1V 100nA 输入的 BQ25505

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897290/bq25505-bq25505-with-1v-100-na-input

器件型号:BQ25505

关于我之前关于 BQ25505的问题、如果我在1V 时具有100nA 的输入电流、它是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adwaya、

    电池电压大于1.8V 时的带电储能元件,是。  如果 VSTOR < 1.8V、则在冷启动模式下、由于  IC 的 IQ 在100nA 范围内、低效冷启动升压转换器不太可能将 VSTOR 升至1.8V。  如果工作正常、它只会在输入电容器充电、转换器工作、停止、重复时突发工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我的电源电压为2.0V、100nA、那么它是否能够从空电到满电对超级电容器充电(最初未充电)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adwaya、

    如果 VSTOR < VSTOR = CHGEN~= 1.8V、则充电器处于冷启动状态。  冷启动升压电路是效率极低的升压转换器。  它是最后的度假胜地。  我们没有冷启动操作的效率数据。   根据您的输入功率= 200nW、冷启动电路将难以 正常工作。   由于 输入电容器的电荷高于600mV、冷启动电路可能会在不频繁的突发中运行。  但是、超级电容器和芯片直流 泄漏电流以及 VSTOR 处的任何电阻负载将阻止超级电容器充电至1.8V 以上。

    您的2.0V 电压可通过 PFET 直接施加到 VSTOR、但芯片的 Iq 大于100nA。

    此致、

    Jeff