Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
关于我之前关于 BQ25505的问题、如果我在1V 时具有100nA 的输入电流、它是否仍然有效?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Adwaya、
如果 VSTOR < VSTOR = CHGEN~= 1.8V、则充电器处于冷启动状态。 冷启动升压电路是效率极低的升压转换器。 它是最后的度假胜地。 我们没有冷启动操作的效率数据。 根据您的输入功率= 200nW、冷启动电路将难以 正常工作。 由于 输入电容器的电荷高于600mV、冷启动电路可能会在不频繁的突发中运行。 但是、超级电容器和芯片直流 泄漏电流以及 VSTOR 处的任何电阻负载将阻止超级电容器充电至1.8V 以上。
您的2.0V 电压可通过 PFET 直接施加到 VSTOR、但芯片的 Iq 大于100nA。
此致、
Jeff