请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 您好、E2E、
我想了解如何校正以选择电感器的饱和电流。
TPS54560的 OCP 是固定的。 假设最大负载电流仅为1.5A、由于 PCB 尺寸限制、用户是否可以使用低于 OCP 但高于最大额定电流的饱和电流?
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最好始终针对器件的电流限制设计电感器。
但是、可以使用饱和电流小于电流限制的电感器。
一些电感器具有非常硬的饱和特性。 这意味着电感将会增大
达到饱和时降至非常低的值。 应避免使用这种电感器。
随着接近饱和、大多数电感器将表现出逐渐下降的电感。 我会使用一个
这些。 如果您需要1.5A 的负载、我会查找额定电流至少为2A 的电感器。 然后
查找具有最高饱和电流并适合您 PCB 的器件。 额定电流越大、越低
电阻越大、效率越好。
如果您只需要1.5A 的负载、您可能需要使用具有较低电流能力的稳压器。