This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:电感器饱和电流的选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895343/tps54560-the-selection-of-inductor-saturation-current

器件型号:TPS54560

您好、E2E、

我想了解如何校正以选择电感器的饱和电流。

TPS54560的 OCP 是固定的。 假设最大负载电流仅为1.5A、由于 PCB 尺寸限制、用户是否可以使用低于 OCP 但高于最大额定电流的饱和电流?

Jason

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好始终针对器件的电流限制设计电感器。

    但是、可以使用饱和电流小于电流限制的电感器。

    一些电感器具有非常硬的饱和特性。  这意味着电感将会增大

    达到饱和时降至非常低的值。  应避免使用这种电感器。

    随着接近饱和、大多数电感器将表现出逐渐下降的电感。  我会使用一个

    这些。  如果您需要1.5A 的负载、我会查找额定电流至少为2A 的电感器。  然后  

    查找具有最高饱和电流并适合您 PCB 的器件。  额定电流越大、越低

    电阻越大、效率越好。

    如果您只需要1.5A 的负载、您可能需要使用具有较低电流能力的稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢