This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:输入5V 上电、有时 TPS54325不输出。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899582/tps54325-input-5v-power-up-sometimes-tps54325-do-not-output

器件型号:TPS54325

大家好、

我的客户 使用 TPS54325提供5V 输入至1.2V 输出。  

如果5V 电源缓慢上升至16ms、 TPS54325不会输出1.2V、如关断。

如果5V 上电速度加快至5ms、  TPS54325将正常工作并具有1.2V 输出。

您知道原因吗?

以下波形显示1.2V 关断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    TPS54325具有锁存欠压保护功能。  如果输入电压上升速度太慢、并且在慢启动时间1.7倍后输出不在设定值的70%之内、器件将闭锁。  请参阅数据表中的第8.3.5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否看到波形蓝色的波形。 我们可以看到 FB 引脚电压上升和下降。 您知道原因吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    示波器快照的分辨率太低。  我无法从其中读取任何内容。  电压范围是多少?