请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54325 大家好、
我的客户 使用 TPS54325提供5V 输入至1.2V 输出。
如果5V 电源缓慢上升至16ms、 TPS54325不会输出1.2V、如关断。
如果5V 上电速度加快至5ms、 TPS54325将正常工作并具有1.2V 输出。
您知道原因吗?
以下波形显示1.2V 关断
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.