This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:输出滤波器计算

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899192/ucc28780-output-filter-calculation

器件型号:UCC28780

我现在正在阅读 UCC28780数据表。 我对 LC 滤波器设计有疑问。 您将并联使用33uF/25V 陶瓷电容器。
它还指出 ESR 应非常低。
但是、实际电容值为几 uF。 ‥μ A
由于我设计的 Vout 为32V、因此我需要35V 或更高的陶瓷电容器。 如果要求仅为几 uF 和低 ESR、那么如何使用 MU 系列(35V、4.7uF)聚合物多层电容器(Rubicon)作为陶瓷电容器的替代产品? (MU35/4.7≈Ceracon 33uF×2)
当然、ESR 不像 Ceracon 那么低、但制造商的 HP 中也指出、ESR 很小。
我们认为,替代办法将有助于缩小规模。

陶瓷电容器还需要注意机械(冲击)裂纹造成的损坏。
请向我们提供您的意见。

B.R. 德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ta-San、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    在我看来、只要它能够在产品的预期寿命内可靠地承受运行条件、我就没有理由不考虑在这个应用中使用任何类型的电容器。  换句话说、如果不违反元件额定值、您肯定可以将 MU 系列评估为谐振电容器。

    在 MU 数据表中、有"频率允许电流"图、在10uF、35V 额定值下、200kHz 时峰值接近2.2Arms。  在"使用注意事项"文件的注释中、Rubycon 警告非正弦电流和内部自发热限制(以及手工焊接限制等)。  对于   非正弦额定值、他们建议联系工厂。  如果 不超出这些限制、我认为这些电容器可以在该应用中工作。  

    但请考虑、 对于 ACF 合适的大多数功率级别(25W+)、谐振电流 rms 值可能是平均输出电流的几倍、 因此我预计 可能需要并联多个电容器以满足 Arms/Hz 和温升限制。  这些器件可能更适用于更高电压、更低电流的设计、但可以针对任何设计进行评估(至少在纸上进行评估)。

    感谢您将此选项提请我们注意。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有用的提示。 我会仔细评估。