This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:最新7.2.1 GUI 中有两个问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899288/tps544c20-two-issues-in-latest-7-2-1-gui

器件型号:TPS544C20

您好专家、

请帮助确认7.2.1 GUI 中的以下两个问题。

问题1:

当客户创建一个脱机项目时、他们的选择如图所示。 对于 TPS544X20的封装为 LQFN,有一个错误。

问题2:

这里有一个问题:GUI 中的修订版本为0x2、但数据表中的修订版本为0x3。 显然、它仅支持读取。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

      感谢您将此事提请我们注意。 我们将确认并回复您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申豪郑

    TPS544C20项目文件中的修订版代码可能来自 TPS544C20的预发布版本、并且尚未更新以与发布版本保持一致。  它不会影响项目文件的功能、因为在加载项目文件时、修订版代码将在器件识别期间被屏蔽。

    对于这些包裹、我将与 Fusion 团队一起查看、看看我们是否可以在下一个 Fusion 发布之前更新和调整这些包裹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    不同的修订代码将导致不同的 dise_code、而 dise_code 仅用于读取。 我不知道如果有人使用.csv 文件、它是否会带来新问题、因为现在我们在验证中忽略了 Device_code。

    谢谢、

    Haojie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将检查编程脚本文件、但它很可能不包含 DEVICE_CODE 验证、因为它是只读的。

    加载项目文件时、融合不会忽略 DEVICE_CODE、仅组成 REVISION_CODE 的低4位、位15:4仍被使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter!

    如果您认为可以在 Fusion 中不更改修订0x2、我们就可以了。

    我知道、在生成脚本文件之前、它可以选择不选中"包括 device_code"复选框。 在脚本文件中、它不包含 Device_code 的验证。  

    我提出这一问题的原因是:

    第一。 我选中了"包括 device_code"复选框

    2。 我们之前的代码检查了脚本文件中的所有 READBYTE/READWORD 行、现在我们只检查 了 READBYTE/READWORD 行、与脚本相同-检查"暂停"下面的行。 现在它可以通过了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在早上与 Fusion 团队进行核实、我们应该能够在下一个版本中解决此问题、但自从2014年发布 TPS544C20以来、这种情况很可能已经发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、这要由您来决定。

    谢谢!