This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:4.5V 输出电压下的最小输入电压?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899766/lp5907-minimum-vin-for-4-5v-vout

器件型号:LP5907

我们在一个应用中将 LP5907视为具有20-40mA 负载的4.5V 电源轨的低噪声电源。 输入电压计划为5V、似乎符合250mV 最大压降电压规格。 但是、在数据表中有一个应用手册(第9节)"以确保 LP5907输出电压得到良好调节、然后
动态性能是最佳的、输入电源必须至少为 VOUT + 1V。"如果为真、则至少需要5.5V 电源输入。

1V 语句似乎与250mV 的指定最大压降电压相冲突。

您能澄清一下输入电压要求吗?

谢谢-感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    Vin 和 Vout 之间的余量需要高于 LDO 的压降才能进行调节、但需要更高的余量才能实现良好的 PSRR 和噪声性能。 这就是我们建议使用高于压降余量的原因。

    此致、  
    Jason Song