请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5907 我们在一个应用中将 LP5907视为具有20-40mA 负载的4.5V 电源轨的低噪声电源。 输入电压计划为5V、似乎符合250mV 最大压降电压规格。 但是、在数据表中有一个应用手册(第9节)"以确保 LP5907输出电压得到良好调节、然后
动态性能是最佳的、输入电源必须至少为 VOUT + 1V。"如果为真、则至少需要5.5V 电源输入。
1V 语句似乎与250mV 的指定最大压降电压相冲突。
您能澄清一下输入电压要求吗?
谢谢-感谢您的帮助。