Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
客户通过一个100k Ω 电阻器将 TPS53355 'PGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD'连接到'MDOD'以选择 FCC 模式
那么、根据下面的这种连接、如何计算'PGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 是4.5V 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shenhua、
VREG 电压范围为4.77至5.36V、标称电压为5V。 根据该公式、当 PGOOD 处于高电平时、10K 和100K 将形成一个分压器、并在 PGOOD 引脚上为您提供4.5V 的近似电压(对于 VREG 的标称5V 电压)。 当 PGOOD 被拉低时、它的导通电阻范围为15 Ω 至55 Ω。 因此、对于55欧姆电阻器分压器、将提供27mV 的逻辑低电压、对于5V 稳压器、该电阻分压器为10k。
有关 VREG 和 PGOOD 导通电阻范围、请参阅电气特性表。
此致、
Gerold
您好、Shenhua、
当 PGOOD 为高电平时、VREG 上有一个10k 和100K 分频器;
答案是肯定的
当 PGOOD 为低电平时、VREG 上有一个10K 和55欧姆分频器;
答案是肯定的
MODE 引脚可感应2个方面:第一个是在启动期间连接到引脚的电阻器、以确定软启动时间。 第二个是用于确定自动跳跃或 FCCM 的引脚上的电压。
在启动之前、它会感应电阻器、对于100k 电阻器、它会以1.4ms 的软启动时间启动。
PGOOD 电压在启动期间保持低电平。 因此、该模式将为低电平。 因此、该器件将在启动期间处于自动跳跃模式。
启动完成后、PGOOD 将变为高电平、MODE 引脚也将变为高电平。 因此、该器件将从自动跳跃模式切换到 FCCM 模式。
请参阅数据表中的此部分
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53355.pdf#page=20
此致、
Gerold