This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:'PGOOD'引脚的电压是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896239/tps53355-what-is-the-voltage-of-pgood-pin

器件型号:TPS53355

客户通过一个100k Ω 电阻器将 TPS53355 'PGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD'连接到'MDOD'以选择 FCC 模式

那么、根据下面的这种连接、如何计算'PGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 是4.5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

       VREG 电压范围为4.77至5.36V、标称电压为5V。 根据该公式、当 PGOOD 处于高电平时、10K 和100K 将形成一个分压器、并在 PGOOD 引脚上为您提供4.5V 的近似电压(对于 VREG 的标称5V 电压)。 当 PGOOD 被拉低时、它的导通电阻范围为15 Ω 至55 Ω。 因此、对于55欧姆电阻器分压器、将提供27mV 的逻辑低电压、对于5V 稳压器、该电阻分压器为10k。

    有关 VREG 和 PGOOD 导通电阻范围、请参阅电气特性表。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    当 PGOOD 为高电平时、VREG 上有一个10k 和100K 分频器;

    当 PGOOD 为低电平时、VREG 上有一个10K 和55欧姆分频器;

    正确吗?

    如果是、当 PGOOD 为高电平时、Mode 引脚应为0v、对吧?

    然后、PGOOD 从 VREG 形成10k 和100K 分频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

      

    当 PGOOD 为高电平时、VREG 上有一个10k 和100K 分频器;
    答案是肯定的

    当 PGOOD 为低电平时、VREG 上有一个10K 和55欧姆分频器;

    答案是肯定的

    MODE 引脚可感应2个方面:第一个是在启动期间连接到引脚的电阻器、以确定软启动时间。 第二个是用于确定自动跳跃或 FCCM 的引脚上的电压。

    在启动之前、它会感应电阻器、对于100k 电阻器、它会以1.4ms 的软启动时间启动。

    PGOOD 电压在启动期间保持低电平。 因此、该模式将为低电平。 因此、该器件将在启动期间处于自动跳跃模式。

    启动完成后、PGOOD 将变为高电平、MODE 引脚也将变为高电平。 因此、该器件将从自动跳跃模式切换到 FCCM 模式。

    请参阅数据表中的此部分

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53355.pdf#page=20

    此致、

    Gerold