This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:输出尖峰

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899296/ucc21222-output-spikes

器件型号:UCC21222

大家好、我正在尝试仿真一个非常基本的 D 类音频功率放大器。 我的问题是、我的两个摆动 NMOS MOSFET 之间似乎存在击穿电流。 我尝试 通过实施死区时间控制来避免击穿电流、但似乎不会停止击穿电流。 例如、当输出 A 为高电平且输出 B 脉冲为高电平时、输出 A 往往具有微小的尖峰、输出 B 脉冲为高电平。 这种微小的尖峰会导致两个 NMOS MOSFET 同时导通、从而导致击穿电流。 我做了什么事情、当另一个输出变为高电平时、低输出会产生微小的尖峰吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wing、

    这是仿真吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是栅极驱动器的 ltspice 中的仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wing、

    我会尝试在驱动器的输出和 MOSFET 之间添加一个10-33欧姆的栅极电阻器。 请告诉我这是否有助于这种情况。