我们正在评估多个使用 TPS7H2201直插式电源轨的电源完整性。
我已经检查过该模型、它在输入电压路径中实际上没有任何电感。
您能告诉我从输入到输出(Vin 到 Vout)的总电感吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在评估多个使用 TPS7H2201直插式电源轨的电源完整性。
我已经检查过该模型、它在输入电压路径中实际上没有任何电感。
您能告诉我从输入到输出(Vin 到 Vout)的总电感吗?
Daniel
感谢您的快速回答、但我不确定我是否会提出影响或问题。
首先、我要查找的参数可以简单地测量导通状态(阻抗)。 我希望不必为了获取数据而牺牲器件。 因此、我不是您所说的"无法披露"(因为可以对其进行测量)。
其次、由于这是一个内联器件、因此其总电感对于电源完整性评估和 PDN 阻抗平坦度至关重要、因此也是整个电源轨阻抗性能的关键。 实际上、该参数应该位于数据表中、因为设计人员需要使用该数字。
嘿、Charles、
我将更清楚地说明我最初的回答是我们无法公开披露该信息的原因。
我认为找到器件寄生电感的方法、同时仍然能够忽略任何布局/电路板/修整的寄生、这种方法会揭示器件的内部结构。 这是我认为的第一种测量器件非板载寄生电感的方法、但导通时似乎很困难。
如果您可以让我们使用电路板上的器件测量寄生电感、这种方法更可行、但考虑到我预期的小、我可以想象我们会遇到的误差来源会很大。
(我还比较好奇、在尝试使用我必须测量阻抗的大型器件时、为电路板供电会有多困难)
短则是一个问题和一个评论;
问:在电路板上测量器件阻抗是否正常?
C:确保了解我们是否测量此值、它将特定于该布局/电路板/修整。 (如果您想查看电路板的内容、我会将 EVM 用于该器件 看起来是什么样的)
谢谢、
Daniel