This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:TPS7H2201

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898921/tps7h2201-sp-tps7h2201

器件型号:TPS7H2201-SP

我们正在评估多个使用 TPS7H2201直插式电源轨的电源完整性。

我已经检查过该模型、它在输入电压路径中实际上没有任何电感。

您能告诉我从输入到输出(Vin 到 Vout)的总电感吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    TPS7H2201-SP 内联寄生电感无法透露。

    您是否看到输入或输出上的振铃问题?

    我想器件的电阻会抑制您通常从器件的寄生电感中看到的振铃。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    感谢您的快速回答、但我不确定我是否会提出影响或问题。

    首先、我要查找的参数可以简单地测量导通状态(阻抗)。 我希望不必为了获取数据而牺牲器件。 因此、我不是您所说的"无法披露"(因为可以对其进行测量)。  

    其次、由于这是一个内联器件、因此其总电感对于电源完整性评估和 PDN 阻抗平坦度至关重要、因此也是整个电源轨阻抗性能的关键。 实际上、该参数应该位于数据表中、因为设计人员需要使用该数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    我将更清楚地说明我最初的回答是我们无法公开披露该信息的原因。

    我认为找到器件寄生电感的方法、同时仍然能够忽略任何布局/电路板/修整的寄生、这种方法会揭示器件的内部结构。 这是我认为的第一种测量器件非板载寄生电感的方法、但导通时似乎很困难。

    如果您可以让我们使用电路板上的器件测量寄生电感、这种方法更可行、但考虑到我预期的小、我可以想象我们会遇到的误差来源会很大。

    (我还比较好奇、在尝试使用我必须测量阻抗的大型器件时、为电路板供电会有多困难)

    短则是一个问题和一个评论;

    问:在电路板上测量器件阻抗是否正常?

    C:确保了解我们是否测量此值、它将特定于该布局/电路板/修整。 (如果您想查看电路板的内容、我会将 EVM 用于该器件      看起来是什么样的)

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    测量效果会更好。 谢谢您。 是的、它必须与电路板一起使用、EVM 正常。 我们必须取消嵌入测量、以便您可以向我们发送测量结果以及电路板或(最好是) EVM odb++文件、以便我们可以进行去嵌入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    遗憾的是、我发现我计划使用的仪器在器件为1时不起作用、但我达成了一项协议、即我们能够从我们的设计仿真中披露寄生电感的近似值。

    我们发现、使用与附加 odb 一起使用的修整和外形规格、寄生电感约为(但小于) 20nH

    希望这就足够了。

    谢谢、

    Daniele2e.ti.com/.../SLHR008A_5F00_ODB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20nH 比我们预期的要好一点,但还可以。

    您能否解释一下您如何获得比20nH 更好的性能? 您说您具有基于仿真的电感、但您会说"我们发现、使用随附 odb 使用的修整和外形规格、寄生电感约为(但小于) 20nH。"

    PDB 上的"从/到"点在哪里? 是从 Vin 引线端到 Vout 引线端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    这是 VIN 修整引线端到 VOUT 修整引线端

    正如我说过的、我只能提供近似值、但我们能够根据我们的内部封装模型找到该值。

    这些模型包括引线长度+键合线+裸片。

    它为我们提供了一个实际值、但由于我无法提供该值、我不得不说"低于20 nh"

    谢谢、

    Daniel