尊敬的团队:
我们希望将 BQ76940用于12节电池配置:由于 UV,我们面临充电和放电 MOSFET 打开/关闭的问题。
我们能够根据电池短路12系列配置读取所有电池电压。 电池单元读数无问题。 任何短接的电池的读数均为0.050V、符合预期。
我们能够导通电荷 MOSFET、但放电 MOSFET 无法导通、这是因为再次发生了故障、而 UV 又产生了故障。
1、如何避免 UV 问题、SW 寄存器中将设置什么?
2.我们能否在充电和放电期间同时打开两个 MOSFET?
3. 根据我的理解,低于0.5V 的电压是否不会被视为 UV 故障,这种理解是否正确?
谢谢、
Devayani