This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:用于12节电池配置的 BQ76940:UV 导致的充电放电 MOSFET 开/关问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898415/bq76940-bq76940-used-for-12-cell-configuration-charge-discharge-mosfet-on-off-issue-due-to-uv

器件型号:BQ76940

尊敬的团队:

 我们希望将 BQ76940用于12节电池配置:由于 UV,我们面临充电和放电 MOSFET 打开/关闭的问题。

我们能够根据电池短路12系列配置读取所有电池电压。 电池单元读数无问题。 任何短接的电池的读数均为0.050V、符合预期。

我们能够导通电荷 MOSFET、但放电 MOSFET 无法导通、这是因为再次发生了故障、而 UV 又产生了故障。

1、如何避免 UV 问题、SW 寄存器中将设置什么?

2.我们能否在充电和放电期间同时打开两个 MOSFET?

3. 根据我的理解,低于0.5V 的电压是否不会被视为 UV 故障,这种理解是否正确?

谢谢、

Devayani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devayani、

    UV 问题可能是由您在另一个主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/894969中研究的低电芯读数问题引起的

    解决该问题很可能也会解决您看到的 UV 问题。 我将在另一个线程中继续支持您、并关闭这个线程。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    其他主题,我已关闭,因为该问题已解决。

    您能为 CHG 和 DSCG 的 UV 和开启 MOSFET 问题提供帮助。

    现在、所有电池电压读数都以10mV 的精度保持稳定、这一点非常好。

    谢谢、

    Devayani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devayani、

    既然电池电压读数正确、那么 UV 故障只应在电池电压确实较低时发生。 欠压设置可在 UV_TRIP 寄存器中进行调节。 其中一节电池上的欠压情况将始终导致 DSG FET 断开。 如果 CHG FET 正在打开、可能是由于不同的故障、因此您应该读取 SYS_STAT 寄存器以查看发生了哪个故障。

    您可以使用 SYS_CTRL2寄存器启用 FET。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的反馈。

    我们今天将根据您的反馈进行测试、并为您提供进一步的进展。

    仅供参考:我们正在读取0.050V 电池电压(所有三组第4个电池读数)、该电压在输入侧外部短接以进行12节电池配置。

    同时请澄清以下问题;

    根据我们的理解、如果 BQ 读取的电芯电压低于0.5V、那么 BQ 不会触发 UV 故障、这种理解是否正确?

    2.在 BQ 中为欠压触发器设置的最小电压限值是多少?

    3. BQ 如何理解外部15节或12节电池物理连接或不同的电池配置(根据数据表)? 并触发 UV 故障?

    4、如果我们进行了任何错误的计算(添加偏移、ADC 增益等) 在 CRC 中读取电池电压时、是否有机会触发 UV 故障?

    谢谢、

    Devayani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devayani、

    正确-如果电压低于 ADC 读数0x0518 (约为0.5V)、器件会将此视为短路连接而不是真实电池。 如果在连接电池后进行了短接连接、则可能需要重置器件。 您可以循环通电或发送命令以将器件置于运输模式、然后切换 TS1引脚以引导器件。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们将根据您的建议对您进行测试和更新。

    同时请回答以下问题;

    2.在 BQ 中为欠压触发器设置的最小电压限值是多少?

    3. BQ 如何理解外部15节或12节电池物理连接或不同的电池配置(根据数据表)? 并触发 UV 故障?

    4、如果我们进行了任何错误的计算(添加偏移、ADC 增益等) 在 CRC 中读取电池电压时、是否有机会触发 UV 故障?

    谢谢、

    Devayani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devayani、

    我相信这些问题都在数据表中得到了解答-请参阅第25页、其中详细讨论了设置欠压和过压阈值。 这将回答问题2、3和4。 (请参阅直接回答问题3的页面中部的注释)。

    Matt