主题中讨论的其他器件: TPS2663
您好!
我的 TPS259827LNRGET 有问题。 它不会以任何负载电流加电、甚至很小、如1A (仍然重试、nRetry 连接到 GND)、但在无负载的情况下加电没有问题(可在之后应用)。 VIN 为24V、最大电流为6.5A (上电期间约为1A)、负载电容为100-200uF。 更多详细信息:LDSTR 连接到 GND、EN 通过10kOhm 电阻上拉至外部3V3、RETRY 电容2n2、Rilim 191R、Rimon 1k69、Cdvdt 2n2、 CiTIMER4n7、PG 通过100k Ω 脉冲连接到外部3V3。
问题是、什么是错误的?
我正在使用您的专用计算器、但我仍然不明白为什么它不起作用。