This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:不能#39;t 加电

Guru**** 2583635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897644/tps25982-doesn-t-power-up-with-load

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好!

 我的 TPS259827LNRGET 有问题。 它不会以任何负载电流加电、甚至很小、如1A (仍然重试、nRetry 连接到 GND)、但在无负载的情况下加电没有问题(可在之后应用)。 VIN 为24V、最大电流为6.5A (上电期间约为1A)、负载电容为100-200uF。 更多详细信息:LDSTR 连接到 GND、EN 通过10kOhm 电阻上拉至外部3V3、RETRY 电容2n2、Rilim 191R、Rimon 1k69、Cdvdt 2n2、 CiTIMER4n7、PG 通过100k Ω 脉冲连接到外部3V3。

问题是、什么是错误的?

我正在使用您的专用计算器、但我仍然不明白为什么它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25982的最大建议工作电压为24V。 我们不建议在24V 标称电压下使用此器件、因为最大输入电压可能大于24V。

    您能否将设计计算器与您填写的设计参数和原理图共享、以供审阅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    原理图如下:

    其中 RmaxCurrent 为~250R (可能为270R)、Rimon 为2k2。

    对于 Cdvdt = 2n2、保险丝以最大0.8A 的电流负载加电。 还不够。 在数据表页边距的第9页的表中、页边距更宽。 在 Excel 文件中、我将在启动时设置10R 加载。 无论如何、我将 dVdT 时间最小化(删除了 C150)、这里还有另一个问题。 您可以看到、我正在尝试通过 MCU 控制 EN 线。 当我在电子熔丝操作期间在该引脚上设置低电平状态(连接到 GND)时、在尝试复位后、它会不稳定并进入无限的复位周期。 只有当我关闭负载时、我才会获得输出上的电压。

    这里是空载时的电子加电(蓝色- EN 引脚、粉色-输出电压):

    我认为问题可能出在外部3V3电源(它来自由12V 供电的直流转换器、而后者又来自24V)。 我注意到、如果我关闭24V 电源并足够快地将其打开(因此 EN 引脚上的电源不会下降到~1.2V 以下)、电子保险丝将随负载加电。 下面是 oscillogram。

    第二个通道 div 为1V (EN 引脚)、第三个通道为10V (输出电压)。 第一个上升沿是第一个 PCB 启动-熔丝一直复位。 我将关闭电源并快速打开-保险丝工作正常。 第三个上升沿显示了当我让 EN 引脚上的3V3下降得太大时的情况-电子保险丝再次复位。 这毫无意义-如果我无法在此引脚(<1V2)上设置低电平状态、EN 函数应该如何工作?

    PG 引脚工作正常-如果保险丝加电、处于高电平状态;如果未加电、则为低电平(复位周期)。

    我还尝试使用分压器、而不是使用外部3V3。 根据您的评估板原理图、它如下所示:

    我已将 R2更改为60k、因此 EN 电压为~1.35V。 当我将线路切换至 GND 以复位保险丝时、它未正确加电、并再次无限复位。 负载下。

    当保险丝复位时、我们可以观察到 IMON 引脚上的电压峰值(电流负载为2.9A、Rimon 2k2):

    这里有什么问题、如何解决这个问题?

    我已附加 Excel 文件

    此致、

    马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马戈:

    当您在24V 电压下运行时、器件 TPS259827L 可能不会以负载启动。 这是由于以下原因、

    • 由于输入电压较高、FET 上的功率耗散也会较高、从而产生较小的电流。 电子保险丝中的总电流将是负载电流+流入输出电容器的电流之和。  
    • 如所附设计计算器的电池 D7所示、该设计在启动期间具有24V 和10欧姆负载以及2.2nF dVdT 电容时、不会成功启动。  e2e.ti.com/.../8053.TPS25982xx_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_RevA.xlsm
    •  设计计算器考虑了器件 EVM 上获取的"热关断时间与功率耗散"曲线/数据。 与您的系统相比、EVM 可能具有不同的 RQJA、并且您系统上的 RQJA 很可能小于 EVM 的 RQJA。 在这种情况下、该器件需要更短的时间才能达到热关断状态、因此支持的负载电流将低于设计计算器的建议值。

    如前所述、该器件不适合在24V 标称电压下工作。 由于您的系统规格为24V 和6A、因此您可以考虑使用 TPS2663。  TPS2663x 器件是 mΩ 使用的正极60V 和6A 电子保险丝、具有一个31m Ω 的集成 FET

    产品文件夹: http://www.ti.com/product/TPS2663

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马戈:

    希望您的问题得到解答。 如果您没有任何其他问题,我们可以关闭此主题吗?