This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:适用于不带主机控制器的 BQ25700A/ BQ25710的电量监测计。

Guru**** 2535580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25710, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897383/bq4050-fuel-gauge-that-can-work-with-bq25700a-bq25710-w-o-host-controller

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ25700ABQ25710BQ40Z50

大家好、

我正在寻找一种电量监测计、它可以通过 SMBus (独立于主机控制器)使用电池充电器 BQ25700A/ BQ25710。 我的目的是设计一个不带主机控制器的智能充电器。

谢谢
普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    我假设您正在处理多节电池应用。 BQ40z50是一款闪存监测计、支持 SMBus、无需主机控制器即可单独工作。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。 我注意到你的答复中提到的部分是 BQ40z50、但我的查询是 BQ4050。 有什么具体原因? 根据我的理解、这两个器件都能够进行 SMBus 主器件操作。

    是的、电池配置为3s。 我是否可以知道我们是否   已使用 BQ25700A/ BQ25710测试了 BQ40z50

    还有一个问题、 BQ4050是否 能够进行多主器件操作?  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prajith、

    SES 我的评论如下。

    a) BQ40z50和 BQ4050使用不同的算法。  如果您正在寻找准确的 SoC 读数、BQ40z50会更好。

    b)我之前见过其他客户将 bq40z50与 bq25710搭配使用。   

    C)应该是这样的。 我建议您获取一个 EVM 并进行仔细检查。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。  

    此致

    普拉吉斯