主题中讨论的其他器件:BQ25700A、 BQ25710、 BQ40Z50、
大家好、
我正在寻找一种电量监测计、它可以通过 SMBus (独立于主机控制器)使用电池充电器 BQ25700A/ BQ25710。 我的目的是设计一个不带主机控制器的智能充电器。
谢谢
普拉吉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
感谢您的回复。 我注意到你的答复中提到的部分是 BQ40z50、但我的查询是 BQ4050。 有什么具体原因? 根据我的理解、这两个器件都能够进行 SMBus 主器件操作。
是的、电池配置为3s。 我是否可以知道我们是否 已使用 BQ25700A/ BQ25710测试了 BQ40z50?
还有一个问题、 BQ4050是否 能够进行多主器件操作?
谢谢
普拉吉斯