This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663:并行连接2个 TPS2663

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, LM74700-Q1, LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899239/tps2663-tps2663-connecting-2-tps2663-in-parallel

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1LM5060-Q1LM5060

你(们)好

我正在进行新设计、我打算使用 TPS2663来保护我的设计的初级直流/直流。

我需要反向极性和过压保护。

我还需要负载突降保护、但在 TPS2663I 还需要限制浪涌电流之前、我将使用 TVS 二极管。

该系统是用于汽车和铁路应用的嵌入式系统。

系统应在12至36V 直流电压(通过电池提供24V 直流标称电压)范围内工作、最大输入电流(标称情况)为10A

 TPS2663对于最大电流而言似乎是一种很好的 Cadidate 励流。

似乎我可以 并行使用2个 TPS266、但是否有任何特定的方法来连接2 个 TPS2663。

另一种解决 方案可能是将 LM74700-Q1与高侧开关结合使用。

感谢您的回答

rRgards

Eric

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持!

    您是否需要汽车级器件? LM74700-Q1不能用作高侧开关。  

    请查看适用于汽车应用的 LM5060-Q1、并告诉我您的想法。  最大负载电流是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

     感谢您的快速回答

    我真的不需要汽车级组件

    我知道 LM747000 不是高侧开关、我只想使用它来保护系统免受电池反向连接的影响。

    其思路是使用 LM747000来防止电池反向连接、后跟2个并联的 TPS2663。

    高效保护将使用 LM747000前面的 TVS 二极管来完成。

    您认为这可能是一个好的解决方案吗?

    如果是、您能否向我解释如何配置 TPS2663以使其并行工作(只需将2个引脚相连? 或者是否有任何具体的方法来实现该目的?)。

    最大标称负载电流将为10A、我可以将浪涌电流限制为非常接近该最大标称电流的值、因为电源接通时的最大负载电流将小于2A。

     

    我看一下 LM5060数据表、它或许可以满足我的要求。

     实际上、我需要保护系统的字体直流/直流转换器免受电池反向连接和过压的影响。

    我还需要在1秒内将浪涌电流限制为大约15A。

    据我了解、LM5060不会限制过流时它关断的电流、因此它实际上并不是浪涌电流的电流限制。

    我还不理解如何在此器件上设置电流限制值。

      

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS2663可按照应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva836/slva836.pdf 中讨论的概念用于并行配置 、但我们需要对其进行评估。  

    我已连接电路配置。 您需要能够处理满负载电流的单个 BFET (外部 FET)、然后并行使用 TPS2663。 连接输入、输出、IN_SYS、UVLO、OVP、 DVDT、ILIM、IMON 引脚一起用于时间同步和统一基准设置。

    e2e.ti.com/.../TPS2663_5F00_parallel_5F00_config.docx

    此致、Rakesh