主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1、 LM5060-Q1、 LM5060
你(们)好
我正在进行新设计、我打算使用 TPS2663来保护我的设计的初级直流/直流。
我需要反向极性和过压保护。
我还需要负载突降保护、但在 TPS2663I 还需要限制浪涌电流之前、我将使用 TVS 二极管。
该系统是用于汽车和铁路应用的嵌入式系统。
系统应在12至36V 直流电压(通过电池提供24V 直流标称电压)范围内工作、最大输入电流(标称情况)为10A
TPS2663对于最大电流而言似乎是一种很好的 Cadidate 励流。
似乎我可以 并行使用2个 TPS266、但是否有任何特定的方法来连接2 个 TPS2663。
另一种解决 方案可能是将 LM74700-Q1与高侧开关结合使用。
感谢您的回答
rRgards
Eric