主题中讨论的其他器件:LMR23630、 LMR33630、
大家好、
我希望这个问题将与原来的主题相关联。
我尝试了建议文档"SLVA547A"第4章中的其他解决方案(1-4)。 我使用了肖特基二极管 BAT54。 对于解决方案(3)、我尝试了从100nF 到高达1uF 的不同电容器。
但当输入电压低于约5V 时、输出电压仍然看起来像锯齿形
那么、是否还有其他可能达到低至3.5V 的输入电压?
此致、Alexander
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我希望这个问题将与原来的主题相关联。
我尝试了建议文档"SLVA547A"第4章中的其他解决方案(1-4)。 我使用了肖特基二极管 BAT54。 对于解决方案(3)、我尝试了从100nF 到高达1uF 的不同电容器。
但当输入电压低于约5V 时、输出电压仍然看起来像锯齿形
那么、是否还有其他可能达到低至3.5V 的输入电压?
此致、Alexander
你好
当从3.5V 输入转换为3.3Vout 时、器件处于下拉模式。
在此模式下、占空比= D = Vout/Vin 约为0.94;或非常接近1。 在下
这些条件需要关注的参数是"最大占空比"、有时甚至是"最大占空比"
称为"最长导通时间"或"最短关断时间"。 这些规格
数据表中有时不包含这些参数、例如 TPS54160。 我们的大多数较新器件
将包括这些规格、以便更轻松地确定压降行为。
您可以通过以下公式近似计算最小输入电压:VIN=Vout/Dmax。 其中 dmax 将来自
数据表或 Dmax=Tonmax*Frequency;其中 Tonmax 也来自数据表。 最小值
输入电压还将取决于电感器和 MOSFET 开关的负载和电阻。
当然、最小输入电压不能低于最小输入电压规格
"运行条件"中找到。 我可以提供一个有助于计算的展板
给定器件和工作条件下的最小输入电压(如果需要)。
谢谢
你好
我随函附上。
请记住、这些计算是近似的。
确保获得所需性能的最佳方法
是通过测试。
谢谢